REELCRAFT Καλώδια καλωδίων

Τροχός στατικής εκφόρτισης που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση καλωδίων και κυλίνδρων εύκαμπτων σωλήνων σε επικίνδυνες τοποθεσίες. Διαθέστε μόνιμα λιπαντικά ρουλεμάν για μειωμένες απώλειες τριβής και δυνατότητα κλειδώματος καστάνιας για πλήρη επέκταση γόνατος με υψηλή σταθερότητα. Προσφέρεται σε επιλογές τοποθέτησης δαπέδου, τοίχου, οροφής, πάγκου και φορτηγού

Φίλτρα

Reelcraft cable reels are specifically designed to store and deploy cables while reducing tripping hazards, preventing tangles and extending cable lifespan. These cable reels streamline operations...Διάβασε περισσότερα
REELCRAFT -

Ανοιξιάτικες αναδιπλούμενες ρόδες γείωσης, σειρά G3000

Τα καρούλια στατικής εκφόρτισης της σειράς Reelcraft G3000 χρησιμοποιούνται για τη γείωση εξοπλισμού σε επικίνδυνες ατμόσφαιρες. Διαχέουν τη συσσώρευση στατικού ηλεκτρισμού, αποτρέποντας έτσι τους σπινθήρες και τις εκρήξεις. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν συμπαγή σχεδιασμό που απαιτεί πολύ μικρό χώρο τοποθέτησης. Είναι ιδανικά για τοποθέτηση σε δάπεδο, τοίχο, οροφή, πάγκο ή φορτηγό.

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AG3050 Β€581.76
RFQ
AG3050 Υ€630.76
RFQ
REELCRAFT -

Καλώδιο Στατικής Εκφόρτισης Καλωδίου 50 Πόδια

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
G 3050 Y1AB9DGK€730.43
REELCRAFT -

Ρόλος γείωσης με μανιβέλα χειρός, καλώδιο, μήκος 100 πόδια

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
GHC3100 NAY9WWK€527.86
δείτε Λεπτομέρειες
REELCRAFT -

Πτυσσόμενο εξέλικτρο γείωσης με ελατήριο, μήκος καλωδίου 50 πόδια

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
G 3050 NAM2JJR€555.93
δείτε Λεπτομέρειες
REELCRAFT -

Πτυσσόμενο εξέλικτρο γείωσης με ελατήριο, μήκος καλωδίου 50 πόδια

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
G 3050AM2JJQ€517.17
δείτε Λεπτομέρειες
REELCRAFT -

Πτυσσόμενο εξέλικτρο γείωσης με ελατήριο, μήκος καλωδίου 100 πόδια

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
GA3100 NAM2JJT€769.75
δείτε Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

How do you fix a retractable cable reel that is not retracting properly?

The operator needs to adjust the spring tension by adding wraps to the cable reel. Stretch out approximately 10 feet of the cable. Hand feed hose back up through roller bracket assembly until the loop is extensive enough to slip over a sheave. Add two or three wraps until the required tension is attained.

Πώς ανασύρετε ένα αναδιπλούμενο καρούλι σωλήνα;

To start retraction the user needs to give the hose a small tug. If pulled too far, the hose will lock again rather than retract. To shorten the hose, start retraction, then once at the required point, stop and walk back to lock it at the new length.

How do I choose the right static discharge reel for my application?

When selecting a static discharge reel, consider factors such as the required cable length, strength and ease of spring tension adjustment.

Are there any safety precautions to consider when using static discharge cable reels?

Ensure proper grounding and connection of the reel to the equipment. Regular inspection and maintenance are essential to identify and address any potential issues promptly.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;